bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Wissenswertes zum iPad 2019

Wohl kaum ein Tablet ist so populär wie das iPad von Apple. In der Version 2019 unterzieht der Hersteller aus Cupertino sein, nach eigenen Angaben, beliebtestes Modell einer umfangreichen Überarbeitung.

Das iPad 2019 im Überblick - Was ist neu?

Bevor Apple das erste iPad präsentierte, führten Tablet-PCs ein trauriges Nischendasein. Erst durch die Vision und die Weitsicht eines Steve Jobs wurden Tablets auch für ein breites Publikum interessant. Mittlerweile hat Apple vier verschiedene Baureihen im Programm: iPad Pro, iPad Air, iPad Mini und das einfach nur schlicht iPad getaufte Modell. Die offensichtlichste Neuigkeit des iPad 2019 ist das Display: Dieses ist im Vergleich zur Vorgängergeneration nun auf 10,2 Zoll (25,91 cm Diagonale) im 4:3 Format angewachsen. Die Auflösung beträgt 2160 x 1620 Pixel, was einer Pixeldichte von 264 PPI entspricht und für eine scharfe Darstellung der Inhalte sorgt. Wie bei Apple üblich werden hochwertige Retina-Displays verbaut, die eine besonders hohe Blickwinkelstabilität bieten. Die Oberfläche des 10,2-Zoll-Displays weist zudem eine fettabweisende Beschichtung auf. So können beispielsweise Fingerabdrücke schnell und rückstandslos weggewischt werden. Das ikonische Design des iPads hat der Hersteller dagegen nicht angetastet: ein Apple iPad bleibt auch im Jahr 2019 optisch ein Apple iPad.

Während in der iPad Pro Serie der neueste A12X-Bionic-Chip arbeitet, kommt im Apple iPad der A10-Fusion-Chip zum Einsatz. Auch wenn der A10 Fusion weniger leistungsstark als der A12X-Bionic-Chip ist, müssen selbst bei anspruchsvollen Multimedia-Anwendungen keine Abstriche gemacht werden. Mit dem als Zubehör verfügbaren Apple Smart Keyboard wird das iPad sogar zu einer Alternative für ein Notebook. Ebenfalls neu ist die Unterstützung des separat erhältlichen Apple Pencil. Mit dem Eingabestift können Sie, wie auf einem Blatt Papier, Zeichnungen oder handschriftliche Notizen erstellen. Wie bei Apple-Tablets üblich gibt es auch das Apple iPad in einer Wi-Fi- und einer Cellular-Ausführung. Im Apple-Kosmos bedeutet Cellular nichts anderes als Mobilfunk. Das Apple iPad wird mit einem solchen Modul zum idealen Begleiter für unterwegs. Im Internet surfen, E-Mails abrufen oder einfach immer und überall online sein funktioniert problemlos über UMTS oder LTE. Um die Mobilfunkfunktionalität nutzen zu können, ist das Einlegen einer aktiven SIM-Karte beziehungsweise einer Apple-SIM oder die Verwendung der im Gerät integrierten eSIM mit einem entsprechenden Tarif erforderlich. Das eingebaute Dualband-WLAN-Modul (WLAN-Standard: 802.11a/b/g/n/ac) funkt im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band und sorgt für eine schnelle und stabile Verbindung mit dem Netzwerk.

Das Tablet lässt sich dank Bluetooth 4.2 mit entsprechenden Lautsprechern koppeln. Musik kann darüber hinaus über AirPlay drahtlos an kompatible Geräte übertragen werden. Aber auch der Klang über die eingebauten Stereo-Lautsprecher kann sich hören lassen. Damit nicht jeder ungefragt Ihr Tablet benutzen kann, verfügt das iPad 2019 über einen im Home-Button integrierten Fingerabdrucksensor, den Apple Touch ID nennt. Mit Touch ID ist es nicht nur möglich, das Tablet zu entsperren, auf Wunsch legitimieren Sie damit Käufe im App Store, melden sich per Fingerabdruck in Apps wie eBay an oder autorisieren bequem und sicher Zahlungen im Internet. Abgerundet wird die Ausstattung von zwei Kameras: Das Modell auf der Rückseite verfügt über eine Auflösung von 8 Megapixeln, während die Frontkamera 1,2 Megapixel bietet. Dank des aufladbaren Lithium-Polymer-Akkus können Sie mit dem iPad 2019 bis zu 10 Stunden im Internet surfen. Ist die Batterie leer, wird Sie schnell wieder mit dem beiliegenden Netzteil über den Lightning-Anschluss aufgeladen.

Das Apple iPad 2019 mit 10,2-Zoll-Retina-Display ist in kühlem Silber, in gedecktem Space Grau (Space Gray) sowie in edlem Gold in unserem Shop oder im Apple Store erhältlich.

iOS: Heimvorteil Apple

Als Betriebssystem kommt bei allen Apple-Mobilgeräten iOS zum Einsatz. Bei Apple stammen Software und Hardware aus einer Hand, das hat den Vorteil, dass iOS-Geräte, im Vergleich zu Android-Tablets, mit weniger Arbeitsspeicher auskommen und dennoch absolut flüssig laufen. Zudem steht die Sicherheit im Vordergrund: Wenn Sicherheitslücken in iOS bekannt werden, schließt Apple diese gewöhnlich in kürzester Zeit mit einem Update. Das Betriebssystem ist optimal an den 10,2-Zoll-Bildschirm des Apple-Tablet-PCs angepasst und ermöglicht durch seinen durchdachten und übersichtlichen Aufbau, dass sich selbst Einsteiger schnell zurechtfinden. Herzstück von iOS ist der Apple App Store: Hier finden Sie ein umfassendes Angebot an Apps und Spielen. Der Umfang des App Store wird kontinuierlich erweitert, so dass Sie immer in den Genuss der aktuellsten iPad-Apps kommen. Ein großer Vorteil eines Apple-Tablets sind die regelmäßigen Updates. Während Sie bei einem Android-Gerät bestenfalls ein bis zwei große Updates für das Betriebssystem erhalten, pflegt Apple seine Produkte über Jahre. Selbst ältere Apple-Geräte erhalten noch regelmäßige Updates auf die neueste iOS-Version und ermöglichen es Ihnen so, sicher im Internet unterwegs zu sein.

Worauf muss ich beim Kauf eines iPad 2019 achten?

Wenn Sie sich für ein Apple-Tablet entscheiden, sollten Sie bedenken, dass der Speicher nicht erweitert werden kann. Greifen Sie im Zweifelsfall lieber zu einem Apple iPad mit mehr Speicher. Das 2019er-Modell ist beispielsweise mit 32 GB und 128 GB erhältlich. Eine Eigenart von Apple ist die nur einjährige Herstellergarantie. Wenn Sie Ihr Tablet langfristig nutzen möchten, empfiehlt sich unter Umständen der Abschluss einer Apple Care Garantieerweiterung. So erhalten Sie zwei Jahre Garantie vom Hersteller und profitieren im Schadensfall zudem von einem Express-Austauschservice.

Unser Praxistipp: Smart Keyboard und Apple Pencil für Office Tätigkeiten verwenden

Das Apple iPad kann in verschiedenen Situationen durchaus ein Notebook ersetzen. Wenn Sie gerne längere Texte oder auch häufiger mit Tabellenkalkulationsprogrammen arbeiten, empfiehlt sich die Verwendung des Apple Smart Keyboards. Die Tastatur ist optimal auf Ihr iPad abgestimmt und erleichtert Ihnen die Arbeit enorm. Mit dem Apple Pencil können Sie zudem einfach wie auf Papier schreiben oder auch komplexe Bilder anfertigen.

FAQ – häufig gestellte Fragen zum iPad 2019

Ich möchte mein Tablet auch draußen verwenden, welche Rolle spielt die Bildschirmhelligkeit?

Das 10,2-Zoll-Display das Apple iPad 2019 erreicht eine maximale Helligkeit von 500 cd/m². Das ist ausreichend, um auch an einem sonnigen Tag alle Inhalte gut erkennen zu können. Achten Sie beim Kauf eines Tablets darauf, dass das Display wenigstens mit 300 cd/m² leuchtet, geringere Helligkeitswerte sind für den Außeneinsatz weniger gut geeignet.

Benötige ich die Leistung eines A12X-Bionic-Chips oder reicht ein A10-Fusion-Chip aus? 

Die iPad-Modelle der Pro-Serie richten sich an professionelle Anwender, die ihren Tablet-Computer auch beruflich nutzen. Für den Konsum von Multimedia-Inhalten oder das Lesen von E-Books muss es nicht zwingend ein Bionic-Chip sein, die Leistung eines A10-Fusion-Chips reicht locker aus.